This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:两个输出之间没有真正的独立性? (一个输出的行为影响另一个输出的 SNS_behavior)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573751/tps2hb16-q1-no-real-independency-between-the-two-outputs-behaviour-of-one-output-is-influencing-the-sns_behavior-of-the-other-output

器件型号:TPS2HB16-Q1


工具/软件:

一个输出的行为会影响另一个输出的 SNS_Behavior。

用途 1:

EN2 =关闭
EN1 =开启

CI_Out2 = 7142  
CI_Out1 = 34mA

用途 2:

EN2 =开启
EN1=开启


SNS_Out2 = 3mA
SNS_Out1 = 1mA


结语:
SNS_Out1 会受到启用 EN2 的影响。

在每个输出上、我们都有一个额外的诊断电路、8k2 Rup 至 VS、Rdown 至 GND 为 9K2 (8k2+1k)。

是否可以更新(诊断)电路(最好不使用额外的组件,如额外的交换机)、因此两个交换机之间实现了真正的独立性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    您能给我发送您的测试设置吗?

    是否有一个从 SNS 连接到 GND 的电阻器?

    是否要更改选择引脚以更改被检测到的器件?

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      
    正确、我们要更改 SEL2 以选择电流 CH1 或 CH2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keon、

    SNS 电容器的典型值为 100pF 至 10nF

    SNS_Out2 是通道 2 的检测输出还是用例 2 的检测输出?

    VOUT 或 SNS 上是否存在额外的诊断电路?

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格