This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:电流测量中的精度问题。

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572526/bq76907-q1-accuracy-issues-in-current-measurement

器件型号:BQ76907-Q1
主题:BQ76907 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

我们在使用 BQ76907 进行电流测量时遇到问题。 当恰好有 100A 的电流流过检测电阻时、即使经过电流校准、我们也会获得大约 120-125A 的读数。 对于感测电阻、我们已并联十个 1m Ω 电阻。  这些电阻器的开尔文连接如下所示:

您能告诉我这个布局是否有任何问题、或者像我们这个例子中的其他潜在原因一样。  

请提出您的看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否获得 SRP/SRN 滤波器网络的开尔文连接的电压测量值? 这 将有助于隔离检测电阻布局或 BQ76907 之间的不准确之处。
    理想情况下、SRP/SRN 滤波器网络在您的 并联 ten1m Ω 电阻器上精确到 100A 时应看到 10mV 的 IR 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 95A 连续电流下每个分流器的开尔文连接电压、我们假设分流器最左侧为分流器 1。  

    分流器编号 分流电阻两端的电压 (mV)
    1. 11.
    2. 10.1.
    3. 9.6.
    4. 9.7.
    5. 9.5.
    6. 9.6.
    7. 9.7.
    8. 9.8.
    9. 10.6.
    10. 10.2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、开尔文点的电压变化约占 95A 时误差的+5%。 大多数这种变化似乎更多是由于电阻值变化造成的、而不是由于布局的开尔文连接造成的。 尽管它们均测量值低于 9.5mV、但此处肯定添加了一些常见的路径电阻。

    您的原始帖子是以 100A 电流测量 120-125A。 这大约有 20-25%的误差 、在进行开尔文连接测量之后、会产生大约 15-20%的误差。 接下来我还有几个问题:

    1. 开尔文连接和 SRP/SRN 引脚之间是否还有 RC 滤波器网络?
    2.您使用的是 0x36 Raw Current() 命令吗? 不会处理该数据以进行偏移或增益校正。
    3. 0x3A 电流命令将提供用于处理偏移和增益校正的数据。
    4.如果  Calibration:Current:Curr Offset 和  Calibration:Current:Curr Gain 注册器在制造后、您能介绍如何对其进行重新校准吗?
    5.还有一个 0x3C CC1 current() 命令主要用于电荷积分目的、它有自己的校准寄存器:  Calibration:Current:CC1 offs ET 、然后  C alibration:Current:CC1 Gain 。  

    我将在下面附上建议的校准方法: