This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:动态电源管理:输入电流调节

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566561/bq25750evm-dynamic-power-management-input-current-regulation

器件型号:BQ25750EVM
主题:BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:BMS

尊敬的 TI:

我有一个关于动态电源管理:输入电流调节的问题。

我在评估板上执行了测试、并检查了输入电流调节设置。

施加的输入电压:25V
寄存器 IAC_DPM 中设置的输入电流限制:4A
寄存器 ICHG_REG 中设置的充电电流:2A

我将线性负载连接到 SYS 并逐渐增加负载电流。 我预计充电电流会减小、然后切换到电池(ACFET 关闭、BATFET 打开)。 但是、没有发生这种情况。 即使 IAC_DPM 寄存器被限制为 4A、输入电流也增加到 5A

即使将 IAC_DPM 中的限制降至 1A、输入电流仍达到 5A

我随附了寄存器的屏幕截图。
我想知道我在测试过程中是否做了错误的事情、或者评估板是否存在故障。

此外、如果您能分享是否有任何详细的文档来更深入地解释芯片的工作原理、我将不胜感激。 具体来说、我想更好地了解芯片如何控制降压/升压稳压。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此有耐心。 我们目前已被淹没,我们将在本周晚些时候回到您的问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    再次感谢您对此有耐心。 ILIM_HIZ 或 IAC_DPM 仅限制电池充电电流。 在这些测试中您根本没有看到输入电流受到限制?

    除了数据表和 常见问题解答页面中的内容之外、我们没有任何有关 IAC_DPM 或 ILIM_HIZ的信息。 下周我会尝试深入研究这个实验。 我还将研究如何创建这方面的文档。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是为了澄清这一点、ACFET 和 BATFET 仅由 ACUV、ACOV 和 VBAT 电压控制。 输入电流限值仅影响电池充电电流。

    很抱歉此响应出现延迟。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1、测试期间充电电流根本不受限制、即使输入电流超过 IAC_DPM 寄存器中编程的值、充电电流也保持在 2A。

    2.根据我对数据表的理解(我在图像中附上了相关摘录)、当系统电流 (SYS) 超过 IAC_DPM 寄存器中定义的值(意味着输入源过载)时、器件应进入仅电池模式(意味着 ACFET 关闭、BATFET 导通)。 这不正确吗?
    只要输入电压保持在 ACUV 和 ACOV 窗口内、无论输入电流如何、该器件是否都保持由输入源供电?

    3.我们正在将评估板连接到一个绳系无人机。
    (无人机由输入电源或通过评估板由电池供电)。
    我们的目标是、当无人机消耗的电流超过输入源可提供的电流时、设备将自动切换到“仅电池模式“—当输入源可以再次提供所需的电流时、设备将切换回输入电源运行—所有这些都与输入电压电平无关。
    我们最初认为此功能可以使用 BQ25750 实现、但根据我目前的理解、它可能不支持此类操作。
    请您对此发表意见。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此有耐心。 我现在已经被淹没了,我将在本周晚些时候再回到你身边,

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    再次感谢您对此有耐心。

    测试期间充电电流根本不受限制、即使输入电流超过 IAC_DPM 寄存器中编程的值、充电电流也保持在 2A。

    这是非常有趣的。 电路板上是否安装了 2m Ω 电阻器? 负载电流是通过 VAC 还是 SYS 端子消耗的?

    根据我对数据表的理解(我在图中附上了相关摘录)、当系统电流 (SYS) 超过 IAC_DPM 寄存器中定义的值(意味着输入源过载)时、器件应进入仅电池模式(意味着 ACFET 关闭、BATFET 导通)。 这不正确吗?
    只要输入电压保持在 ACUV 和 ACOV 窗口内、无论输入电流如何、该器件是否都保持由输入源供电?

    是的、只要输入电压处于 ACUV/ACOV 窗口内、器件就会保持通电状态。 这是否适用于您的系统?

    我们正在将评估板连接到绳系无人机。
    (无人机由输入电源或通过评估板由电池供电)。
    我们的目标是、当无人机消耗的电流超过输入源可提供的电流时、器件将自动切换到“仅电池模式“—当输入源可以再次提供所需的电流时、器件将切换回输入电源运行状态—所有这些都与输入电压电平无关[/报价]

    设置 IAC_DPM 标志时、是否可以使用 I2C 命令在电池和输入电源之间来回切换?

    此致、
    Ethan Galloway