This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:振荡阈值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI-Q1, TPS3842-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574721/tl431-q1-oscillation-threashold

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431LI-Q1TPS3842-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户对 TL431A=Q 有疑问! 他们需要报告 OEM。 我们能否通过 EOD 获得答案?

如果不符合以下最小阴极电流规格、器件会不稳定并产生振荡?

最小阴极电流规格是否来自下图中的线性区域?

3、以下哪种因素推动了稳定性界限?

4.在低于阴极电流规格的情况下、我们可以对开环规格进行仿真吗? 如果可以、您可以在 Ika=Ika 0.3mA 和 0.7mA 中对其进行仿真吗? 我无法访问我的笔记本电脑。

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、  

    感谢您的提问!  我之前已经回答了与 TL431LI-Q1 类似的问题。 有关更多信息、请参阅 E2E。

    1. 并联基准在功能上类似于齐纳二极管、 其中、在器件达到最小工作电流后、器件上的压降保持恒定。 当器件未获得最小阴极电流时、将不会调节输出电压。

    2. 它来自内部特征。 当考虑齐纳二极管时、器件需要处于其反向击穿区域。  

    3、如果想在阴极与阳极之间添加外部输出电容、需要选择正确的值。 稳定性边界图可帮助他们找到正确的值。   

    4.最小阴极电流为 1mA。 请在下面的中找到替代并联基准。  

    该表可在  使用 TL431 进行欠压和过压检测中找到。 由于您的客户计划在开环中使用该器 件、因此该器件通常用作比较器。  

    我来强调一下您的客户是否需要具有成本效益的 OV/TPS3842-Q1 监控、请查看 UV。 它是一款宽输入电压监控器、因其简单性而非常受欢迎。

    此致、

    Sila.