This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:在 VS 而不是 Vin 上执行分压器时、EN/UVLO 的作用很奇怪

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575275/lm74502h-q1-en-uvlo-acting-strange-when-doing-voltage-divider-from-vs-instead-of-vin

器件型号:LM74502H-Q1


工具/软件:

我将电路设计为在 4V 时锁定、并在 6V 时启动 、当连接到 Vin 时、它可以很好地运行、但当我运行 ISO 7637-2 脉冲 1 时失败、因为该引脚只能处理–60V。  

我想将其连接到 Vs、我已使用二极管和 10k 电阻器对其进行保护。 连接到 Vs 时、我似乎无法将锁定电压降至 5.5V 以下。我首先将 R1 降低 10k、但 LO 大约为 58V、直到大约 7V 才会启动。  

我不知道该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalie、

    您能分享您的原理图吗?

    此致、

    Shiven Dhir