This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:LM74500 不使用连接引线进行扇出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575269/lm74500-q1-lm74500-use-no-connection-leads-for-fanout

器件型号:LM74500-Q1


工具/软件:

您好:

我目前正在使用 LM74500-Q1 设计电路板。 我想知道是否可以将引脚 7-8 连接到栅极网、以便更轻松地扇出栅极信号(这是一种空间非常受限的设计)。 这是否会超出内部的任何爬电距离(例如 GATE 和 GND 之间)?

此致、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    可以将 NC 引脚连接到 GATE。 它们没有连接到内部任何东西。

    此致、

    Shiven Dhir