This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:上拉电源轨

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573560/lp5810-pullup-rail

器件型号:LP5810


工具/软件:

尊敬的专家:

是否可以 在 Vcc 之前稍微启用连接到 SCL 和 SDA 引脚的上拉电源轨(在我们的本例中为 2.2k 至 1.8V)? 在我们引导时、1.8V 默认开启、但 Vcc 来自升压、需要手动开启。  

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是中国国庆节,将于 10 月 9 日答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    是的、SCL/SDA 可以在 VCC 之前上拉。

    请问项目是什么?

    此致、

    Felix