This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B595:2022 年设计变更

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574018/tpic6b595-2022-design-change

器件型号:TPIC6B595


工具/软件:

尊敬的 TI-Team:

Bob 和 Hailee 在 这里提到了 TI 2022 年的设计变更。 很遗憾、我找不到这方面的任何信息。 我们目前面临着类似 4 个月前的问题。 我们的一款产品(目前在市场上已有 15 年以上)开始表现出异常行为、我想知道这是否会与任何产品变化有关?

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您的意思是“异常行为“? 请提供更多详细信息。 它是否与不同的样品有关? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    我将使用多个串联的移位寄存器直接驱动移位寄存器输出端的继电器阵列。 如果不更改布局、固件或器件、几年前、我们会在特定条件下观察到一些错误切换。 这种情况以前从未发生过。 由于主板非常简单、仅包含很少的部件、因此我想在进一步调查之前排除对任何部件所做的任何更改。 那么、您能给我提供有关 2022 年设计变更的变更说明吗?

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lukas:

    请首先联系您当地的现场团队以获取此变更说明。 E2E 论坛主要用于回答技术问题。 感谢您的理解。