This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150 设计问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574925/tps65150-tps65150-design-questions

器件型号:TPS65150


工具/软件:

您好团队

我们使用了 TPS65150、但在设计时遇到了一些问题:

输入要求、3.3V

目标 VGH = 18V、VGL=–14V、VS=10V、设计如下。

器件似乎仅进入 OVP、VS=3V、能否帮助检查以下设计 RFB 值?

-托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是使用了 EVM 还是您自己设计的电路板? 您所连接的原理图似乎是 EVM。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、ć

    是的、我们将 EVM 设计作为参考、红线是客户电路板中的修改值。

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    好的、请让客户在 IC 上电时捕获 VS、CPI 和 DRVP 的波形。 这将有助于确定哪个电源轨有问题。

    BR

    Patrick