This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952–无法使用子命令 (0x0097、0x01、W) 控制 PDSG(预放电)FET

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575365/bq76952-bq76952-unable-to-control-pdsg-pre-discharge-fet-with-subcommands-0x0097-0x01-w

器件型号:BQ76952


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 BQ76952 并尝试配置 预放电 (PDSG) 以便它在 main 之前首先打开 放电 (DSG) FET 不工作。

目前、仅限 放电 FET 正在打开— PDSG 输出 线性转接驱动器。

以下是我的设置详细信息:

  • 器件: BQ76952

  • FETOptions 寄存器: 0x9308

    • 位 4 ( PDSG_EN ) 是 被启用

  • 使用的子命令: Subcommands(0x0097, 0x01, W)→(FET 控制)

  • 观察到的行为:

    • 器件唤醒并仅启用 DSG 但没有 PDSG

    • 当我手动发出CommandSubcommands(FET_ENABLE)CommandSubcommands(PDSGTEST)时、两个 FET 都正确切换、以确认硬件路径正常。

  • 睡眠模式: 在启用放电之前、电池包处于睡眠模式。

问题:

  1. 如何自动管理 PDSG 解决方案 DSG 何时PDSG_EN设置、还是需要使用命令对其进行显式排序?

  2. 是否Subcommands(0x0097, 0x01, W)需要(FET 控制)来控制 PDSG FET、或者是否有单独的序列?

  3. 是否存在任何可能阻止 PDSG 引脚激活的条件(例如 Vcell、CHG/DSG 使能标志或延迟计时器)、即使设置了 PDSG_EN 也是如此?

有关如何正确配置或触发的任何指导 预放电 FET 主放电前的功率耗散。

谢谢。此致、
Sourabh S Malsekar