This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 充电器的电感值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574957/bq25895-inductor-value-for-bq25895-charger

器件型号:BQ25895


工具/软件:

您好、
我已经阅读了 BQ25895 数据表、它没有提供任何详细信息
在任何峰值电流限制下、也不会提供详细信息
无论是处于电压模式还是电流模式、这两种模式都不例外
告知添加了任何斜率补偿。 它的作用只是说充电电流可以由微控制器设置。 这显然是一个平均电流限值。
因此、这似乎提供了大量可以满足这一需求的电感器。
对于我们、这是 5A 下的 5Vin 至 3V7 输出。

是否无法确定峰值电流限值是多少?
必须有一个?

如您所知、如果它处于电流模式、则斜率补偿与相关
下降斜率、因此了解增加的斜率补偿是什么会很有帮助、因此
我们可以计算出所需的电感值。

为什么数据表中不提供这些详细信息?

BQ25895 数据表第 50 页规定、应选择电感器、使其提供 20-40%的纹波电流。

那么、如果我们的充电电流为 5A、那么大概这意味着纹波电流峰值可以达到 6A 峰值? (因为 2A 是 5A 的 40%)。