This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:无 I2C 控制的运行

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574811/tps55288-operation-without-i2c-control

器件型号:TPS55288


工具/软件:

在我们的设计中、我们使用 TPS55288RPMR 降压/升压稳压器。 目前、输出电压通过进行控制 I2C 网络来测量电流。

我们想确认是否有可能 调节固定的 12V 输出 隔离或禁用 I2C 接口后、使用相同的 IC 配置。

请确认器件是否可以在独立模式(无 I2C 通信)下运行以提供稳压 12V 输出、以及是否需要对此模式进行任何特定的配置更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahlad:

    TPS55288 的输出需要通过 I2C 启用、如果没有 I2C 通信、它无法运行。 您可以查看 TPS552882、它是没有 I2C 通信的独立 IC。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:  

    您能尽快提供反馈吗?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    正如上次讨论中所说、答案是否定的

    TPS55288 在 没有 I2C 通信的情况下无法运行。 您可以查看 TPS552882、它是没有 I2C 通信的独立 IC。

    [引述 userid=“187576" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574811/tps55288-operation-without-i2c-control

    我们想确认是否有可能 调节固定的 12V 输出 隔离或禁用 I2C 接口后、使用相同的 IC 配置。

    请确认器件是否可以在独立模式(无 I2C 通信)下运行以提供稳压 12V 输出、以及是否需要对此模式进行任何特定的配置更改。

    [/报价]

    BRS、

    布莱斯