This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:软启动斜坡时间变化

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574357/tlv773-soft-start-ramp-time-variation

器件型号:TLV773


工具/软件:

与 TLV773 数据表(以下)中所示的标称行为类似、软启动斜升速率和从使能引脚置为有效到 Vout 电压行为的传播延迟的过程、电压和温度限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们提供了从使能置为有效到 Vout 达到其标称值 95%测得的典型 400µs 启动时间规格。 可认为此典型值的变化幅度为~20%、即启动时间介于 320µs 和 480µs 之间。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我是否可以假设斜坡速率与斜坡开始延迟之间的变化为+/–20%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我希望在启动之前的延迟时间中考虑大多数变化、斜坡速率略有变化。  

    此致、

    Alex Davis