This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723:CREF 问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575314/lm723-cref-issue

器件型号:LM723


工具/软件:

你好。 使用大于 LM723 数据表中指定 5µf μ F 的 CREF 电容器是否有任何好处? 我已经看到一些使用更高值的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您的提问!

     与较小的 CREF 相比、较大的 CREF 将提供更好的 PSRR(尤其是在低频下)和噪声。 为了获得相同的 PSRR 性能、可以将较大的 CREF 与较小的 Cout 配对。  

    使用更大标称值的另一个原因是  额定值更差、那就是为了在整个工作区域内将有效电容保持在最小值以上、这主要是出于成本原因。

    这是没有必要的、即使没有这个器件、器件也能正常工作。

    此致、

    Gregory Thompson