This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-2:UCC3808

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573762/ucc2808-2-ucc3808

部件号:UCC2808-2
主题中讨论的其他器件:UCC2808A-2

工具/软件:

大家好、

我想 在次级侧使用 UCC2808A-2 作为半桥控制器。 因此使用 FB 和分压器代替光耦合器和 COMP。 有没有与此相关的参考设计? 我不知道在哪里连接 COMP 引脚? 浮动? 此外、如果我不需要任何电流保护、是否可以将 RC 引脚连接到 GND?

提前非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saeed:

    UCC2808A-2 是一款新器件。 因此、我们还没有它的参考设计。

    COMP 引脚是 IC PWM 比较器的输入。 它控制占空比(请参阅方框图)。  如果 COMP 引脚悬空、它可能会拾取噪声并使放大器饱和。  

     有关示例、请参阅数据表中的 7.2 典型应用。

    否、RC 引脚是振荡器编程引脚。 将其短接至地可停止振荡器工作。 您是指 CS 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    是的、我犯了个错误。 我指的是 CS 引脚。 我要通过使用一个电阻器连接到 GND 来禁用它。 有可能吗?  

    关于主要问题、在方框图中、COMP 是放大器的输出。 如果我连接 FB、为什么还需要连接 COMP?

    当我不允许它浮动,那么什么是解决方案? 通过电阻器和电容器连接到接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能可以添加 2 类补偿电路。

    有关补偿的更多信息、请参阅此应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf?ts = 1760139778204

    谢谢、

    Addy