This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:通过 STM32 MCU 进行 BQ78350 固件升级

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566726/bq78350-device-fw-bq78350-firmware-upgrade-via-stm32-mcu

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我有 Battery Management Studio 中用于 BQ78350 的.srec 文件、我解析.srec 文件。 我可以解封、解封完全访问该器件、并可以使该器件进入 ROM 模式。

我需要根据.srec 文件升级 BQ78350 器件。 但我不知道升级的步骤。 如何将.srec 文件写入 BQ78350。

我知道器件地址 0x16、我知道最大数据大小为 32 字节、但我不知道将块帧发送到 BQ78350 的帧结构。

任何人都可以帮助我这是什么块的框架结构,如: 字节-> 0 起始字节、字节-> 1 命令等。任何人都可以给我一个示例代码或类似的东西!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审查、同时请附上相关文件、如.gg/.log/.srec。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../firmware.txt

    您好:  

    我将.srec 文件附加为.txt。

    谢谢您、

    Yavuzhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我还在 BQ78350 升级时确定了消息序列、我共享该序列。 但固件更新时.srec 消息与消息之间存在差异、原因是这些消息不同。

    地址从 0x100000 开始的消息是不同的、地址在 0x4000 和 0x5ffff 之间的消息没有差异。

    srec 文件中的消息:

    S328001000000033FFE40033AADA0033AA7F0033AAAA70033AD0E00155454001E9B003FFFFF003FFF3B
    S32800100023FF0033B24C0033B2460033B2400033B2300033B22A0033B2240033B21B003D00D5003DA8
    S328001000461E9B003D0103003D0016003D000A003D0380003D0000003D0000003D8030003D0208007F
    S328001000693D003F000E2A20000EFADF0032FFE4000EAAFF000EA7F7000EA6FF003AD786003AAB8874
    S3280010008C000E1CFF0036FFC9000EA1FF000EA0FF000EA3FD000EA20E003AFFC4000EA1FF000EA0F4
    S328001000AF24000EA3FF000EA224000EA5BD000EA435003AFFBD000EA1FD000EA00EA3FD000EFF
    S328001000D2A20E003AFFBD003AAB96003AD82C0033FFE4000EAFFFF00034F01000C113F0032FFC10023

    来自升级顺序的消息:

    START、H16 [ h0B | WR ]、H05、h62、h02、h00、 h01、haf、h14、h01、h4F、 H03、h3F、H11、h0C、HBA、 HFF、H32、h2F、H10、h0C、 Hbf、hFF、H35、hFF、hFF、 H23、H12、h00、h00、h22、 H03、h00、HCC、H44、h00、 HCE、H44、h00、HDA、h01、 h00、h83、h00、h00、h22、 H03、h00、HCF、H44、h00、 h00、h00、h00、h00、h00、 H00、H13、h89、h00、h1C h06、h00、hf2、h44、h00、 HF4、H44、h00、HDB、h01、 h00、h82、h89、h00、h1C h06、h00、hF5、h44、h00、 h00、h00、h00、h00、h00、 H00、H13、h88、h00、h1C h06、h00、hed、h44、h00、 HEF、H44、h00、HDC、h01、 H00、H7A、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h00、h03、h02、h00、 H00、H84、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h03
    重启、H17 [ h0B | RD ]、h04、h6E、hFF、hC0、 H00、HA2 NAK、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、H05、h62、h03、h00、 h82、h88、h00、h1C、h06、 H00、hF0、H44、h00、h00、 h00、h00、h00、h00、h00、 h13、h01、h00、h20、h03、 H00、HD1、H44、h00、HD3、 h44、h00、hdd、h01、h00、 h82、h01、h00、h20、h03、 H00、HD4、H44、h00、h00、 h00、h00、h00、h00、h00、 h13、h02、h00、HF6、h02、 h00、hd6、h44、h00、hD8、 H44、h00、HDE、h01、h00、 h92、h02、h00、HF6、h02、 H00、hD9、H44、h00、HDB、 H44、h00、HDF、h01、h00、 h12、h03、h00、HF6、h02、 H00、HDC、H44、h00、HDE、 H44、h00、hE0、h01、h00、 h93、h03、h00、HF6、h02、 H00、H48、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h00、h03、h03、h00、 H00、HEF、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h03
    重启、H17 [ h0B | RD ]、h04、h93、h66、h03、 H00、h1E NAK、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、H05、h62、h04、h00、 HDF、H44、h00、hE1、H44、 h00、hE1、h01、h00、h66、 h04、h00、h12、h00、h00、 h01、h00、h00、h00、h00、 h00、hd7、h01、h00、h66、 h06、h00、h12、h00、h00、 h02、h00、h00、h00、h00、 H00、hD8、h01、h00、h0E、 h05、h00、hd7、h01、h00、 H00、h00、h00、hE5、H44、 h00、hd7、h01、h00、h0E、 H07、h00、hD8、h01、h00、 H00、h00、h00、hE9、H44、 H00、hD8、h01、h00、h91、 h04、h00、h00、h00、h00、 H00、h00、h00、hE7、H44、 h00、hE2、h01、h00、h91、 h06、h00、h00、h00、h00、 H00、h00、h00、HEB、H44、 H00、H23、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h00、h03、h04、h00、 H00、hF9、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h03
    重启、H17 [ h0B | RD ]、h04、h61、HCE、h01、 H00、h02 NAK、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、H05、h62、h05、h00、 HE3、h01、h00、hF9、H05、 h00、h00、h00、h00、h00、 H00、h00、hE8、H44、h00、 HE4、h01、h00、hF9、h07、 h00、h00、h00、h00、h00、 H00、h00、HEC、H44、h00、 hE5、h01、h00、h12、h8A、 h00、h1C、h06、h00、hFC、 H44、h00、hFE、H44、h00、 hE6、h01、h00、h83、h8A、 H00、h1C、h06、h00、hFF、 h44、h00、h00、h00、h00、 h00、h00、h00、h12、h8B、 h00、h1C、h06、h00、h01、 h45、h00、h03、h45、h00、 hE7、h01、h00、h83、h8B、 h00、h1C、h06、h00、h04、 h45、h00、h00、h00、h00、 H00、h00、h00、h76、h0C、 H00、HE3、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h00、h03、h05、h00、 H00、H92、停止
    START、H16 [ h0B | WR ]、h03

    谢谢你  

    Yavuzhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yavuzhan:

    srec 解析是私有信息。 BqStudio 需要用于.srec 的编程。

    此致、

    Anthony