This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:基于周期数的单位 QMax 降级

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565302/bq27z746-the-unit-of-cycle-count-based-qmax-degradation

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

尊敬的团队:  

您能否仔细检查基于循环计数的 Qmax 降级单位? 20 个周期计数似乎只会导致 1%/10000 降级。 它太小、不符合我们的常识。  

例如、400 个周期可使 Qmax 下降 20 倍、(1-0.0001%)^20>99.9%。 400 周期计数仅带来< 0.1%的情况、不有助于反映实际 QMax 状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审核、同时请附上您的.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    Cycle Adjust Incr 的单位为 0.01%。 我已经确认最新 BQ27Z746-R1 固件的固件中采用了这种方式。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:  

    公式中还有另一个“/10000",“,客户、客户混淆了“0.01%/10000"如何“如何有助于反映实际的 Qmax 降级情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我相信这是通过电子邮件处理的。  

    此致、  

    Jonny。