This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43DR 不启动。 VCC 电压在 8V 时挂起

Guru**** 2611455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570845/ucc28c43-ucc28c43dr-does-not-startup-vcc-voltage-hangs-at-8v

器件型号:UCC28C43


工具/软件:

我正在将 UCC28c43DR 电流模式控制器用于输入电压为 88V 至 120V、输出电压为 48V 的 SEPIC 转换器设计中。  

电路无法启动、Vcc 电压在 8V 时挂起。 附件是我设计的电路的图像、更仔细的图像显示了控制器周围的元件。 也会为电路实现软启动。  

请帮助我解决此启动失败问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是印度的节日周,请期待我们的回应延迟。

    感谢您的耐心。   

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mabonga:

    很抱歉、延迟的回复。 您能否确认 D4 的齐纳电压是多少?

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐纳电压为 18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mabonga:

    感谢您的确认。

    共享的第一个图像 D4 未连接到 VDD 引脚、大容量电容器是 100nF 电容器。  我希望第二张图片具有更新后的 原理图。

    器件似乎低于 UVLO 导通阈值。 由于您没有辅助绕组来偏置 IC、因此 VCC 必须通过启动电阻器完全充电、直到输出达到 48V(仅在 IC 导通时才会发生这种情况:一种是鸡蛋问题)。 因此、请尝试为 R1 和 R3 使用较小的电阻值、假设 48kΩ 70kΩ 总电压为 IC 提供足够的电流以便启动。

    IC 导通后、D3 和 R7-R9 (720Ω TOTAL) 将偏置 IC。 在电路中、偏置电流超过 IVDD (30mA) 的绝对最大额定值。 请参阅以下计算:  

    为避免失效、请  将总电阻 (R7 至 R9) 值增加至 10kΩ 的总电阻。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我将按照您的建议进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是最受欢迎的, Mabonga !