This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650002-Q1:调节输出电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000-Q1, TPS650002-Q1, TPS65000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565497/tps650002-q1-adjusting-output-voltages

器件型号:TPS650002-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65000、TPS65000-Q1

工具/软件:

您好、

我在数据表中读到、可以调整 TPS650002-Q1 PMIC 中 DC/DC 转换器的输出电压。 是否也可以调节该芯片中 LDO 的输出电压? 如何操作?

此致、
Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:  

    对于 TPS650002-Q1、直流/直流转换器和 LDO 的输出电压是固定的。

    TPS65000-Q1 是同一系列中的引脚对引脚兼容器件、通过外部电阻分压器提供可调节输出。

    如果对此器件系列还有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的屏幕截图来自 TPS650002-Q1 的数据表;这张图和说明均表明、可调整 DC/DC 转换器的输出电压。 介绍 LDO 部分中有类似的图。 这就是为什么我会问这个问题:出于我的目的、TPS650002-Q1 在调节其中一个 LDO 的输出电压后将是理想的选择。

    我知道有一个 TPS65000、所有输出电压都经过外部稳压、但我一直在寻找一个具有极少外部元件数量的解决方案。

    此致、
    Artur


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:  

    数据表中的说明是指使用该系列中的其他器件型号之一、而不是 TPS650002-Q1 本身。
    如果这是误导、我很抱歉。

    您对每个电压轨所需的确切电压是多少? 是否需要汽车级?

    以下是非汽车型号的比较、有些型号具有不同的 LDO 输出电压、并且仅提供可调直流/直流转换器选项:

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    对不起,我迟到了,但我在度假。 遗憾的是、是的、TPS650002 的数据表在该器件中造成了很大的误导。 这意味着我必须使用更灵活的解决方案、例如 TPS65000。  

    确切的值为 1.8V、2.7V(但 2.8V 就足够了)和 1.05V。  汽车等级不是必需的、但建议使用。

    此致、
    Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:

    我为误导内容道歉。 我会看看我们是否可以对其进行修改、以避免将来出现任何混淆。  

    在这种情况下、是的、我会在此处推荐 TPS65000 或 TPS65000-Q1 等类似器件。  

    如果 I2C 可调输出器件能够与您的系统配合使用、我可能建议查看 LP3907-Q1 之类的器件 、这样就可以通过 I2C 写入寄存器来调整输出电压。 这也意味着只需进行极少的外部硬件调整。

    此致、  
    Sarah