This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:TPS7A9601DSCR

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575058/tps7a96-tps7a9601dscr

器件型号:TPS7A96


工具/软件:

尊敬的团队:

请查看设计并分享您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    图像 1:

    R649 应减小或 R650 增加、因为当数据表建议的 85%至 95%时、它当前设置为标称 PG 阈值的 50%。

    4.7kΩ R645 将输出电压编程为 0.7V、而原理图中规定应为 2V。

    请注意 2nH 负载电感限制、但 C770 应该有助于实现这一点。 您可能必须在此处并联更多较小的电容器、以帮助在更高的频率下使用、具体取决于电容器的选择。

    图像 2:

    R651 应减小或 R652 增加、因为当数据表建议的 85%至 95%时、它当前设置为标称 PG 阈值的 50%。

    该器件编程为 1.95Vout、其他一切看起来都很好。

    此致、

    Gregory Thompson