This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:SLLA472A 评估板或设计文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, TIDA-00917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572418/iso5852s-slla472a-evaluation-board-or-design-files

零件号:ISO5852S
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00917

工具/软件:

您好、

我曾阅读应用手册“栅极驱动电流升压两种不同方法的比较分析“、并对用于栅极驱动器设计的基于 BJT 和 MOSFET 的电流升压器非常感兴趣。

TI 能否向我们提供两种电流提升器拓扑的设计文件或评估 PCB(如下所示)以供进一步评估?

谢谢。

Tonglei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonglei、

    感谢您联系我们。

    我 目前无法 为您申请的电流升压器拓扑提供准确的设计文件或评估 PCB、但我建议查看 TIDA-00917 参考设计。 这是 一款采用具有短路保护功能和外部 BJT 缓冲器的并联 IGBT 的 ISO5852S 参考设计。 我附上了 以下链接:

    TIDA-00917 参考设计| 德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Muiz Ishola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    很抱歉耽误回复、当我查看 “栅极驱动电流升压两种不同方法的比较分析“中的测试结果时、建议的基于 BJT 的电流提升器测量结果显示峰值为 30A、但 BJT 的峰值速率为 20A。 您能否证实这一点?

    谢谢

    Tonglei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonglei:

    是的,这似乎是事实