This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 在没有 AC/DC 适配器输入的情况下 LED 充电不会关闭

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572960/bq24610-bq24610-led-charge-not-off-without-ac-dc-adapter-input

部件号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

大家好、

我将使用 BQ24610 和 BQ40Z50RSMT-R1 进行 电池管理。 插入 AC/DC 适配器输入时、BQ24610 正在充电且红色 LED 亮起、即 STAT1 亮起、STAT2 熄灭。

当我拔下 AC/DC 适配器时、红色 LED 仍亮起、这意味着 STAT1 仍亮起。

 我吸引了原理图。 因此、请帮助我解决这个问题。  

非常感谢、

e2e.ti.com/.../2860._5B00_03_5D00_-_2D00_-BATTERY-CHARGER-_2600_-MONITOR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    发生此问题时、能否提供 STAT1 和 PVCC 的示波器捕获?

    STAT1 最终是否会关闭?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我没有示波器、但拔下交流适配器时、PVCC 为 12V、与电池电压相同。  STAT1 引脚上的电压约为 0V。当我不连接电池时、STAT1 引脚上的电压约为 23V。

    我不明白为什么 BQ24610 IC 无法检测到充电电源已被移除并且仍指示充电状态。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    如果将上拉电阻器移至背对背 FET 的另一侧、您是否会看到任何差异?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我试过。 我使用适配器电源为 LED、但仍然相同。 当我拔下适配器时、LED STAT1 仍亮起、但当我重新插入时、指示灯变暗。  您能否查看我发送的原理图以了解是否有任何异常情况?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    我认为原理图没有明显的问题。

    STAT1 最终是否会关闭?

    您可以 在移除适配器后测量输入电压吗? Q1 FET 应阻断 STAT1 上拉电源轨。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    STAT1 始终开启、仅在电池与电路断开连接时关闭。
    适配器电压等于电池电压。

    我还知道、移除外部电源时、STAT1 不应开启、因此不应有任何电流流动来点亮 LED。
    但是实际上、当我检查 BQ40Z50 的寄存器时、电池正在 22mA 放电、这与流经 LED 的电流相匹配。

    谢谢、

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    发生此行为时的 ACDRV 电压是多少?

    背对背 FET 应阻止电池电压与适配器电压之间的关系。

    您能否确认这些不会造成损害?

    此致、

    基督教。