This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:器件选择

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575420/bq2962-device-selection

器件型号:BQ2962


工具/软件:

尊敬的团队:  

您能否建议合适的器件满足以下条件?

2 节锂电池保护 IC(电池侧);  

过压保护:4250±25mV;

欠压保护:3000±80mV;

充电过流检测电压:150mV;

放电过流检测电压:150mV;

短路保护检测电压:500mV;

0V 充电禁止:是;

功耗:9uA(最大值);

封装(可选):SOT23-6;引脚定义:1=DO、2=CO;3=VM;VC; 5= VDD;6= VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我认为、符合您列出规格的出色 2S 保护器是我们的 BQ77307

    需要注意的是、用户可以使用 MCU 对所需的设置进行编程;但是、如果器件复位、它将复位为默认配置。 如果用户希望器件的 OTP 及其配置(器件将重置为这些 OTP 设置,而不是默认设置)、则需要有一个足够的商业案例供 TI 这样做。 有关这方面的更多信息、请参阅  第 7.3.2 节使用 OTP 或寄存器的配置  电源电压。

    此致、
    Alexis