This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653852A-Q1:咨询 Vsout 输出电容器超过限值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571067/tps653852a-q1-consultation-on-vsout-output-capacitor-exceeding-limit

器件型号:TPS653852A-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我可以询问 VSOUT1/2 模块 tps653852 的最大输出容量吗? 客户的设计已超出限制。 如果他们想要确认此模块工作正常、他们需要测试哪些区域? 你有什么好的建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    因为这是一个 NDA 部分,我真的不能说太多公共论坛。 当客户超过最大电容器限值时、我看到的主要问题与斜坡时间延长有关。 确保系统时序不会因斜坡时间比预期慢而设置欠压标志。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复

    欠压的诊断时间是多久? 客户希望对其进行测试、并需要一个诊断时间限制。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您需要关注的时间应该是数据表中所述的电源轨的抗尖峰脉冲时间。  

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供的信息、

    如果客户想要评估此参数、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供的信息、

    如果客户想要评估此参数、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供的信息、

    如果客户想要评估此参数、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供的信息、

    如果客户想要评估此参数、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供的信息、

    如果客户想要评估此参数、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    确保器件开启并持续开启。 使用较长的斜坡时间检查是否存在欠压。 最后、由于电容随温度变化、请确保在不同的温度下进行测试。 温度越低、有效电容就越高。 –40C 通常是这些类型的测试的限值,但客户需要决定什么是合理的应用。

    此致、

    Micheal Hernandez