This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62992-Q1:压降时静态电流大幅增加、从而导致电池电量耗尽

Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62992-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575556/tps62992-q1-large-quiescent-current-increase-in-dropout-kills-my-battery

器件型号:TPS62992-Q1


工具/软件:

我希望在碱性电池供电设备中使用 TPS62992-Q1、而这两次电池切换之间需要使用一年或更长时间。 该器件每小时唤醒一分钟、但每次唤醒之间的电流小于 1uA。 TPS 器件的 4uA 静态工作电流是我可以找到的最低电流、用于处理 6.6V 的 4 节电池最大电压。 我发现的问题是  TPS62992-Q1 静态电流在压降状态时上升到超过 1mA! 我的电路在较低电压下工作没有问题、因此我想将电池接地、但是如果 TPS62992-Q1 IQ 上升到 1mA、当电池包电压降至 5V 时、会在几周或更短时间内导致电池电量耗尽。 我想找到在压降中没有 IQ 上升的器件、但这种情况似乎很少(可能从不发生?) 规格要求。 我有点惊讶的是、随着众多电池供电设备的投入、压降 IQ 上升并未得到进一步提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    我会给你一个机会。“

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    在压降中,随着输入电压降低以保持降压的输出电压调节降压的占空比 增加,并因此高侧 FET 的导通时间将增加以增加占空比,它创建从输入到输出的低阻抗路径,结果直流电感器电流/输入电流/IQ 增加,因此 IQ 上升。 此外、栅极驱动器大部分时间都必须处于高电平、以使高侧 FET 保持导通状态、从而使 IQ 也上升。

    此致

    Rupayan