This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:查询 Tps25821 引脚正拉电流

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574625/tps25821-query-for-tps25821-pin-positive-source-current

器件型号:TPS25821


工具/软件:

您好团队

我的客户正在其适配器应用中使用该器件。 这对我来说是一个新的 ee、因此我不清楚引脚正拉电流规格。

客户表示降额测试需要这个绝对值。 您能帮助提供这些数据吗? 或者我应该如何理解这些数据、这意味着内部限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:
    绝对数据在您所附的表格中。 “正“表示方向。 您可以将正源视为芯片的源、将正灌电流视为芯片灌电流。  

    “内部限制“表示该值受器件限制、您不能始终根据需要设置数字。 例如、对于 Vin、您可以设置为尽可能高的值来忽略器件、但对于 I_OUT、即使将其短接至 GND、也会设置为无限高。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke

    感谢您的支持。 此商品的有限价值是多少? 客户希望测试并了解采购能力的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我没有完全关注这个问题。 由于表中列出了输出驱动能力、客户是否在尝试测试信号引脚源端能力? 请问背后的原因是什么?

    BR、

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke

    是的,表格显示有限的电流点是 1.7A。 内部限制是通过集成 MOSFET 实现的?  他们需要理解的是 MOSFET 的局限性—SOA。 他们之所以想要实现这一目标、是为了在客户在其 AVL 中鉴定新器件时测试 ABS 价值性能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke

    顺便说一下、 我想我们可以使用 ISC 在稳态期间进行应力测量。

    ...

    但是、 在这张图片中、器件在短路情况下可以承受的最大值是多少?  我认为这与 Mos 的能力有关。

    内部 ISC 是否可通过外部组件进行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    它更多的是关于散热。 使用较短的 TIO,您通常可以得到更高的 I_PEAK 容忍。 您的问题没有准确的答案。

    ISC 不可调。

    另请查看“7.3.2 电流能力广播和 VBUS 过载保护“、我可能建议使用 1.67A 而不是 1.7A。

     BR、

    Ke Wang