This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:输出电压范围

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575129/tps54116-q1-output-voletage-toelrance

器件型号:TPS54116-Q1


工具/软件:

你(们)好

我要在我们的应用中寻找 VTTREF 的最坏情况容差:

115*C

Vin=3.3V

ILOAD 4mA

 

如果 DS(图 26)显示了 125*C 4mV 和 4mA 与 10mA 6.1mV 的典型误差、0 –10mA 的最大 15mV、则 4mA 的 WC 误差为 10mV。 我的回答正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您考虑了顶层规格表中的 VTTREF 差异 (+/–6mV)、那么我认为 10mV 的 WC 误差是您的应用的合理假设。

    此致、

    James