This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:功率限制禁用

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575388/lm5069-power-limit-disable

器件型号:LM5069


工具/软件:

您好、

我们希望禁用功率限制(在启动时生效)、但要使电流限制功能保持激活状态。 这种器件是否可能实现?如何实现?

此致

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议不要完全禁用功率限制、而是在 GATE 引脚上添加以下电路、将启动电流限制为较低的值、以便器件在正常启动期间不会触发功率限制。

    请填写设计计算器以计算 Cdv/dt 电容值。  

    www.ti.com/.../LM5069QUICK-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    我们不需要该功能或 dv/dt 启动延迟。

    我们在 Rpwr 上保留了 499K Res、这还可以吗?

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在所有故障条件下保持 MOSFET SOA、则没关系。 请适当验证您的 MOSFET SOA。