This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:当输入为直流电压时、FB 电压不稳定

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571645/ucc28180-the-fb-voltage-is-not-stable-when-the-input-is-dc-voltage

部件号:UCC28180
主题: UCC28019A 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队

客户使用 UCC28180 作为具有升压拓扑的 PFC 控制器、发现 FB 将不会稳定、从 4.888V 振荡到 5.08V。 但当输入为交流电压时、它是稳定的。

您是否对此问题有相关经验? 我可以通过检查来查找根本原因?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    客户是否打算将 UCC28180 用作纯升压控制器? 这将不起作用。 PFC 控制器需要交流输入才能运行、而不是直流。如果客户需要常规升压转换器、则他们应该使用不同的产品。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan

    感谢您的反馈。

    我想知道为什么这个器件不能用作升压转换器吗?  他们应该使用哪个器件? UCC28019A?  UCC28180 与您的提议之间有何区别。

    顺便说一下、客户表示不稳定的情况只发生在一定的负载范围内、而不是在满负载范围内。 是否有办法可以通过调整外部元件来优化这一阻抗?

    稳定状态下的波形

    条件下的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    您能否请确认设计的输入电压范围以及输出功率和输出电压?

    谢谢、此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar

    输入电压为 180V-320V、额定值为 240V。 我们测试了 240V 输入下的波形。  

    输出电压纹波。 您能告诉我导致这个不稳定的可能原因吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充电感器电流波形、它的振荡频率与 FB 和 Vbus 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    您能否捕获并分享 VCOMP 引脚波形?  

    此致

    Sagar