This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:什么是 VBB 最低工作电压?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1, TPS1HA08-Q1, TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575541/tps27sa08-q1-what-is-vbb-minimum-working-voltage

器件型号:TPS27SA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1TPS27SA08

工具/软件:

您好团队

在为 3.3V - 17V 电源寻找高侧负载开关、  TPS27SA08-Q1 在 3V UVLO 时表现出色。

不过、我没有发现数据表中指定的 VBB 最小工作电压、但它提到了“建议工作电压 8V-36V “。  请提供帮助。

比您高

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    此器件 (TPS27SA08/TPS27SA08-Q1) 可支持 3V VBB 运行。 请参阅 TPS1HA08-Q1 的建议工作表、这是一个非常相似的高侧开关。 低于 8V 时、器件仍将按预期运行、但上升/下降时间等一些规格可能超出数据表规格。

    谢谢、

    Patrick