This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:LS/LDO、I2C/有源电池模式、并与 TI MSPM0C1104-LP 进行连接

Guru**** 2580145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575431/bq25120aevm-ls-ldo-i2c-active-battery-mode-and-interfacing-w-ti-mspm0c1104-lp

器件型号:BQ25120AEVM


工具/软件:

晚上好。

我对硬件和软件世界很陌生、因此如果 这些问题很简单、很抱歉。
提前感谢您的帮助。 这是非常感谢!

J13 或 J14 上是否有映射到 LS/LDO 输出的引脚?

我已通过 I2C 启用 LS/LDO 输出、并将 V_LS/LDO 设置为 2.8V(根据需要)。 我可以通过在 TP3 处进行测量来使用 DMM 确认此电压。
看一下 EVM 用户指南 (SLUUBQ5A) 中的图 5、我只能看到 LS/LDO 输出与 TP3 的连接。 我应该使用 TP3、还是有一个引脚可供使用?

2.在没有 5V uUSB V_IN(仅限 V_BAT)的情况下、如何为 I2C 通信配置 EVM?

当 EVM 上唯一的电源是 3.7V 锂聚合物(JST 连接器)时、我测量 V_PMID = 4.02V、V_BAT = 3.7V、表明芯片已启用。
但是、PG LED 不会亮起、无法通过 I2C 进行通信。 连接 5V uUSB V_IN 后、I2C 通信将启用、PG 和 INT LED 均会亮起。 如何仅使用 V_BAT 通过 I2C 进行通信?

3.除非安装了正确的跳线分流器、否则 EVM 用户指南注意事项不得通过 EVM 为 TI LP 供电。 从 EVM 的 V_SYS 为 LP 供电需要哪些跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“673616" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575431/bq25120aevm-ls-ldo-i2c-active-battery-mode-and-interfacing-w-ti-mspm0c1104-lp J13 或 J14 上是否有映射到 LS/LDO 输出的引脚?

    否、LSLDO 主要通过 TP3 与之交互

    [quote userid=“673616" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575431/bq25120aevm-ls-ldo-i2c-active-battery-mode-and-interfacing-w-ti-mspm0c1104-lp 如何在没有 5V uUSB V_IN(仅 V_BAT)的情况下为 I2C 通信配置 EVM?

    在仅电池模式下的通信取决于器件是否处于高阻态模式。 可以通过上拉或下拉/CD 引脚来进入和退出高阻态模式。 这可以在 EVM 上完成、方法是在引脚 3 和 2 之间填充 J12、从而将/CD 连接到 SYS 的上拉电路、或者通过移除此跳线并允许/CD 在内部下拉。

    [quote userid=“673616" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575431/bq25120aevm-ls-ldo-i2c-active-battery-mode-and-interfacing-w-ti-mspm0c1104-lp 除非安装了正确的跳线分流器、否则 EVM 用户指南注意不要通过 EVM 为 TI LP 供电。 从 EVM 的 V_SYS 为 LP 供电需要哪些跳线?

    这取决于有关功率分流器的 LP 规格。 对于 BQ25120AEVM、电源将施加到 J13 的引脚 1、该引脚对应于 LP 上的+3.3V 网络。 这可以通过组装 J4 上的跳线从 SYS 供电。 您应该确认 LP 上的跳线设置、以便通过该引脚从外部偏置。

    此致、

    Juan Ospina.