This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:主机看门狗 — 哪些 FET 处于开路状态?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572587/bq4050-host-watchdog---what-fets-are-open

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

TI 您好:)

我想使用主机看门狗功能。 然而、在 TRM 中、当看门狗触发时、似乎只有 CHG FET 被打开。  OperationStatus ()[XCHG]=1

DIS FET 也不应该打开吗? 为什么  OperationStatus ()[XDSG]也设置为 1?

此外、您能否确认 FET 在通信恢复之前将保持打开状态? 因为该功能被称为看门狗、所以我担心芯片会简单地复位、然后我们需要等待看门狗延迟再次触发。 根据恢复条件、我想实际上没有复位、并且 FET 只是在接收到数据包之前断开。


谢谢!
-rb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RB:

    我需要联系我们的固件团队以了解这为何也不会触发 XDSG、但是如果发生复位、则需要再次达到跳闸条件、因为这是一种保护措施。 但是、我认为电量监测计通常不应进行复位(通常仅在退出 SHUTDOWN 模式时才会执行)。 您能详细了解为什么会看到常量复位吗?

    如果没有复位、FET 将打开、直到满足条件。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan、Anthony:

    1、基于“防止使用电池组“的说法,我假设充电和放电将被禁用。 不过、似乎只有充电被禁用、即使没有主机通信、电池包仍然可以放电。

    2.我没有看到任何重置。 我只是想确认此“看门狗“功能不会触发复位。