This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:有关数据表中 TPS62873 效率曲线数据的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575342/tps62873-questions-about-tps62873-efficiency-curve-data-in-datasheet

器件型号:TPS62873


工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在检查我们的 TPS62873 数据表中的效率曲线数据、但好像没有详细的测试条件、您能帮助检查一下、以便为我们提供更多的测试条件吗?

1.输入 3.3V、输出 0.75V

2.使用的模式 (PSM 或 FPWM ) 和开关频率是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最近更新了 D/S、并提供了以下信息:

    您的客户是谁、应用程序是什么?  例如、对于具有不同高度要求的光学模块、我有大量数据。

    谢谢、

    Chris