This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:Vout 低于

Guru**** 2610605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575377/bq24610-vout-is-below

部件号:BQ24610


工具/软件:

亲爱的

 客户发现 Vout 始终低于目标值、经过调查发现 Vfb 1.9V 低于 2.1V。 调整 R2、R1 和 VFB 也会发生变化。 客户的电路设计参考数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    客户发现 Vout 始终低于目标值、经调查发现 VFB 1.9V 低于 2.1V。 调整 R2、R1 和 VFB 也会发生变化。 客户的电路设计参考数据表。[/报价]

    测量 VFB 时、电池是否在充电? VFB 参考电池电压、当电池长时间充电时、VFB 电压应为 2.1V

    此致、

    基督教。