This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923651:TPS923651D1 设计审查

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570590/tps923651-tps923651d1-design-review

器件型号:TPS923651


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助审核设计、并在出现任何问题时提供注释。

客户希望设计的显示器范围为 7“到 21.5“、并根据显示面板使用跳线选择不同的电源和电流。

谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS923651D1DSGR-Boost-Backlight-converter.pdfe2e.ti.com/.../tps923651-led-backlight-driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter  

    我们的专家将在下周初回复您。 感谢您的等待。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请查看我的评论如下所示:

    (1) 将 C11 更改为 15nF;添加 Rdamp(与 C11 并联)为 20Mohm。

    (2) 添加与 CSn 引脚连接的 100 Ω 电阻器。 (请参阅下面的原理图,它是 RFLT)

    (3) 电流原理图中没有 Csense、请根据数据表公式进行添加。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    客户对 Rdamp 有疑问!

    添加 20Mohm 的 Rdamp  等价于断路,这是无意义的。

    请帮助澄清一下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    尽管 20Mohm Rdamp 是相当大的电阻器、但它与开路不完全相同。 它有助于抑制 PWM 开启时上升沿的过冲电流。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚