This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:建议用于 30V、0.4A(共阴极)背光的 LED 背光驱动器

Guru**** 2613385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868Y-Q1, TPS923654, LP8865C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575425/tps61500-recommendation-for-led-backlight-driver-for-30v-0-4a-common-cathode-backlight

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件:TPS923654LP8865C-Q1、LP8868Y-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用以下电路为显示屏的 LED 背光供电。 现有的背光(共阴极配置)需要 25V/LCD 180mA、由 3.3V 稳压系统电源轨供电、并且运行良好。 由于工作条件和电路板尺寸、在最大亮度下会有一些明显的发热、但它会保持在可接受的限制范围内。

现在、我正在集成一个具有不同背光要求 (30V/0.4A) 的新显示器。我认为现有电路不支持这种新负载、因此需要相应地修改设计。 但是、我的系统仅提供 3.3V 总线、显示屏的背光输入不能超过 18V。器件的工作输入电压为  5V ~ 40V

您能否提供有关最佳方法的建议?

我是否应该添加一个额外的 5V 电源轨来提高效率并支持更高的输出电压/电流?

或者、最好考虑使用另一款器件(例如 TPS923654(4.5V ~ 65V 输入)、并将其直接连接到主输入轨 (5V ~ 40V) 吗?

或者、对于由低压电源供电且适用于 30V/0.4A 共阴极 LED 背光的驱动器、您有任何建议吗?

感谢您的支持和指导。

此致、
Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家将很快检查和答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    TPS923654 非常适合支持 30V/0.4A 共阴极 LED。 正如您所说的、由于 TPS923654 的输入电压范围为 4.5V 至 65V、因此需要添加一个额外的 5V 电源轨。 (3.3Vbus 过低,无法支持)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Lucia

    改用  TPS923654 的目的 是避免 由于电路板尺寸较小而增加 5V 电源。 并将其直接连接到输入总线、因为其工作电压范围为 4.5V 至 65V、我的系统输入电压为 5V 至 40V

    但是、在 详细查看 TPS923654 的数据表后、似乎 TPS923654 无法在同一设计中同时以升压和降压/升压配置运行、是否正确? 我最初假设它在单个配置中都受支持、因此我想将其直接连接到系统输入电压。

    我发现了可以直接连接到输入电压的更好选择(我很惊讶,我之前没有找到它们,这对我来说是新的)。

    示例 LP8865C-Q1 和 LP8868Y-Q1。

    两者都支持降压/升压拓扑、我计划在降压/升压模式下使用其中一种拓扑、以便在 5V 至 40V 的输入电压范围内直接生成 30V/0.4A 电流

    此致、

    Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    抱歉、我之前忘了提及。
    非常感谢您对这件事的帮助—我真的很感激。

    此致、
    Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    请让我检查一下您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚