This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:规格检查

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571127/tpsm83100-spec-check

器件型号:TPSM83100
主题中讨论的其他器件:TPS63010

工具/软件:

您好、 TI 人

我的客户想要在手持式超声波产品中查找降压/升压芯片。

它需要输入为 5V(C 型)、输出为 5.3V、电流为 1.5A、同步引脚。

我在降压/升压产品中没有看到任何芯片有同步引脚。 对吗?

你能给一些建议最好的选择这里?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    我来检查一下。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    请检查 TPS63010 是否适用于此应用。 它具有 SYNC 引脚。

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhong

    TPS63010 具有更高的开关频率。 客户需要 200kHz 至 1000kHz 的同步频率。

    您能检查一下我是否只需要 5V 到 5.3V(所以我只需要升压就可以了)、我可以选择 TPS61379 吗? 这是最适合此插座的吗? 我看到它只有 Q1 版本。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    当 SYNC 频率为 200kHz 时、应该可以将 5V 转换为 5.3V。

    但我不确定什么时候是 1000kHz。 您可以打开新的 E2E 以进行进一步检查。

    是的、TPS61379 只有 Q1 版本。

    此致

    Lei