This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:电池无电配置:AlwaysEnableSink 默认负电流灌电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572287/tps25751-dead-battery-configuration-alwaysenablesink-default-negociated-sink-voltage

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

我正在  灌入时在 AlwaysEnableSink 中配置的电池无电模式下使用 TPS25751。

我的系统在 PPHV 上无法处理超过 5V 的电压。 我不清楚默认会对哪个电压执行负电压(无 EEPROM、除了 TPS25751 外没有 PD 控制器)。

DS 指出“无论电流大小如何、器件始终启用灌电流路径“、但电压呢?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    AlwaysEnableSink 仅允许通过最大 5V、这是 PD Type-C/USB 规范允许的默认 USB 电压额定值。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    对我来说,规范说:如果没有负,去 5V。

    如果存在负值、则由芯片制造商决定默认情况下哪个电压。

    例如,在另一个板上 ,我有 stusb4500 这进入了 20V 默认负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    当 TPS25751 在 AlwaysEnableSink 模式下运行时、该器件充当传统的 Type-C 受电方、不会执行任何 PD 消息传递来协商 20V 等更高功率合约。 仅当 TPS25751 未加载有效的 PD 配置(通过连接到 TPS25751 I2Cc 引脚的 EEPROM 或通过 I2Ct 引脚加载配置的 MCU)且 TPS25751 首先由 VBUS 供电、而不是 VIN_3V3 时、才会发生这种情况。 PD 配置由生成  USBCPD 应用程序自定义工具 在这里、您可以配置 TPS25751、以协商高达 20V/5A 的能力。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的澄清。