This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:空载时温度非常高

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568023/tps62871-q1-temperature-very-high-when-no-load

器件型号:TPS62871-Q1


工具/软件:

为此器件上电时、器件温度高达 50°C(空载)、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您联系我们。

    在讨论您的问题之前、您能告诉我什么是终端设备吗? 是用于汽车吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    仅适用于 CE、不适用于汽车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    Ashika 将接管该线程、因为她正在为消费类电子产品提供支持。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、  

    您能否提供详细的测试条件、如输入电压、输出电压和要执行的分析类型?

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika  :

    输入电压:5.1V、输出:0.85V(无负载)。 当 I power 时、器件温度高达 50°C。

    原理图:

    PCB 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ashika  

    你能看到这篇文章吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、  

    是的、我正在研究它。 我会尽快回复您并进行解释。

    我知道这与消费类电子产品有关、但您能告诉我终端设备吗?

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika  :

    应用场景是笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、  

    您能告诉我测试条件、即输入和输出电压

    我查看了原理图、只是进行了几个查询。

    - SYNC_OUT 悬空表示单器件运行、但 PG 引脚通过电阻器连接到输入电源? (如果是单器件运行,那么我们必须将 PG 引脚悬空或将其连接到 GND)。

    -您能告诉我为什么 VOSNS 和 GOSNS 之间连接了 1uF 电容器吗?

    此外、我还会检查布局

    -您可以突出显示散热焊盘布局吗?

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika  :

    谢谢!

    -测试条件:

    输入电压:5.1V、输出:0.85V(无负载)。  

    - PG 连接:

    该引脚在不使用时可以保持开路或连接到 GND、但上拉至 VIN 可将其驱动至高电平、仅对于测试、该器件工作正常。

    遥感:

    降低噪声、使远程布线过长(从电源模块到基板)。

    -散热布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您的快速响应。

    您能告诉我您是如何测量 PCB 的温度的吗?

    此外、请检查 IC 是否已正确焊接到 PCB 上。 焊接不当会导致温度升高。

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika  :

    使用红外摄像头。 我 Grinning焊接正常 4 μ H。  只有 TPS62871-Q1 具有非常高的温度、其他器件没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您的耐心

    您能分享热像图吗?

    此外、您是否可以共享此器件的 VIN、VOUT 和开关节点示波器图像?

    另外、我还看到原理图中用于补偿网络 R_z、C_C1 和 C_C2 的值与数据表中的建议值一致。

    您能否按照数据表中的建议将输出电容增加到略大于 203uF?

    另一种选择是根据原理图中的输出电容组降低 R_z

    请在您继续操作时告诉我。

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika  :

    更改补偿值以推荐设计(来自电源设计人员)、已解决!