This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:PSpice 模型故障

Guru**** 2610615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575476/lm5122-pspice-model-failure

器件型号:LM5122
主题: LM5121 中讨论的其他器件

工具/软件:

 PSpice 中的 LM5122 和 LM5121 模型似乎无法正常工作。  我可以创建网表并进行仿真、但 HO 引脚保持高电平、LO 引脚保持低电平。  这不是正确的行为。  我模拟了 LM5122 文档中的示例电路。  是否有人 能够对这些 IC 进行建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很遗憾、您在使用 LM5122 和 LM5121 型号时遇到问题。

    这两个模型下载文件都附带一个预编译测试台、用于在 PSpice 中运行默认仿真。 您是否运行过这些测试台、或者您是否直接构建了自己的原理图?
    仿真在默认设置中应该运行正常。 如果您在此处看到相同的错误、我们需要进一步调查。
    如果您有单独的原理图、它也可能与设置相关、而不是与 LM512x 模型本身相关。 在这种情况下、您能分享您的原理图文件以供我们查看吗?

    谢谢、此致、
    Niklas