This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM251772:具有多种电压选项的降压/升压控制器:9V、19V 和 40V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM251772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575109/lm251772-buck-boost-with-multiple-voltage-selection-9-v-19-v-and-40-v

零件号:LM251772
主题中讨论的其他器件:LM51772

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我将使用开发一个新的降压/升压转换器设计 LM51772RHAR 。 我的应用程序要求 多个可编程输出电压 (9V、19V 和 40V) 、我想通过设备的 μ I²C 接口动态更改输出电压。

请说明以下几点:

  1. LM51772RHAR 是否支持在转换器运行时通过 I²C μ s 动态更改输出电压?

  2. 什么是典型值 响应时间(稳定时间) 在输出电压之间切换(例如,从 9V 到 19V 或从 19V 到 40V)时?

  3. 哪些参数主要限制响应时间(例如补偿带宽,软启动设置,输出电容,负载电流)?

  4. 是否有建议的配置设置(补偿或斜坡控制)可以优化以实现更快的电压转换、同时保持稳定性并防止过冲/过流?

这些信息将帮助我们确定 LM51772RHAR 是否适用于我们的多电压应用。

感谢您的支持。

此致、

德鲁文