This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:是否可以保留 LP55231 中的固件代码

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP55231, LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574377/lp5813-can-i-keep-the-fw-code-from-lp55231

器件型号:LP5813
主题中讨论的其他器件: LP55231LP5523

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户尝试 使用 TI 的较新器件重新设计 LP55231。 我建议 使用 LP5813 作为理想替代方案、因为它尺寸更小且 IQ 更低。 但是、对于固件代码、客户是否能够保留它?

如果升级、他们不希望更改固件代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家会检查和回复你很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emest:

    否、固件需要更改。

    但是、对于 LP5813、我们既有 c 语言代码示例、也开发了 Linux 驱动程序。 我们还可以 支持客户进行固件更改。

    因此、请帮助与客户沟通、虽然固件需要更改、但我们可以帮助提供支持。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    谢谢! 我将 就此与客户沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    好的、如有任何其他问题、请告诉我。  

    我将关闭此主题。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Felix 谢谢你。 我还有一个简短的问题:如果我的客户当前使用 的是 LP55231、但有另一个使用 LP5523 的设计、在这种情况下他们是否能够共享代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermest:

    是的、他们能够共享代码。

    此致、

    Felix