This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:原理图审阅 — 正负输出

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573158/tps62903-schematic-review---positive-and-negative-outputs

器件型号:TPS62903


工具/软件:

你好。

这是第二篇关于这一点的文章。 下面是第一篇文章的链接。

e2e.ti.com/.../tps62826-as-an-inverter-converter-is-it-possible

下面是我的正负电源原理图的 2 张图片、每个电源为+- 2.625V x 1A。 1A 对于我的项目来说已经足够了。

(1)“+PSU-VIN-3V-4.2V"是“是单节锂离子电池。

(2) 在第二张图(即负 PSU)上、C9 的底部连接到 GND。 这种行为合适吗? 或者在这种情况下、它应该连接到–2.625V 负电源轨? 在第一个帖子的应用手册中、我未看到 SS/TR 引脚连接。

(3) 在第二张图(即负 PSU)中、我放置在输出 2 个 22uF/10V/0603 陶瓷电容器处。 我没有放置 3 个电容器(如应用手册中所示)、因为我只需要最大 1A 的电流、在本例中、我会询问我是否可以仅在输出端使用一个 22uF 来减少 PCB 空间、因为我的工程中的 PCB 空间非常有限。

(4) 电感器 L2 和 L4 具有 100nH、电感器 L1 和 L3 具有 1uH。 Texas Instruments 的工程师是否建议也将 L2 和 L4 用作 1uH? 用于 L2 和 L4 L1 和 L3 的相同器件型号? L2 和 L4 具有 100nH 的优势、即 100nH 器件型号更小、空间非常适合我的 PCB 布局。

(5) 22uF/10V/0603 电容器本应是定义的器件型号、它们是 GRM188R61A226ME15D(Murata 的)或 CL10A226MP8NUNE(Saamsung 的)。 我将在其直流偏置和阻抗/ESR 曲线的图片下方放置、作为参考。

(6) 下面是我得到的 Webench 设计:

e2e.ti.com/.../TPS62903-Webench-Design-_2D00_-VIN-3V-to-4.3V-_2D00_-VOUT–2.625V-x-1A.pdf


(7) 意见?


是的,我在周末发布这篇文章,我来自巴西。

此致、

Jeferson Pehls.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson Pehls:

    我们将对此进行检查并做出回应。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson Pehls

    原理图看起来不错、我随附了一个应用手册、可帮助您更好地了解反相降压/升压...

    e2e.ti.com/.../5756.Working-with-Inverting-Buck_2D00_Boost-Converters-_2800_Rev.-B_2900_.pdf

    1、是的、C9 将连接到 GND。

    2.为了获得更好的纹波性能、请在输出端添加三个电容器。

    4.电感值越大总是越好,因为它会获得良好的纹波性能。 另外、请查看其电流饱和额定值。

    5.您可以根据需要选择电容器。  

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我还没有时间阅读上述应用手册、也许这个周末我可以阅读。

    但我将分享更新后的原理图。

    现在所有 4 个电感器都为 1uH、所有电感器都具有相同的 PN、其饱和电流为 7.5A、最大 22mR、典型值为 16mR。

    我已经向负输出添加了第三个 22uF 电容器。

    正输出只有一个 22uF 电容器、这可以吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    正输出电压原理图看起来很好。

    负输出电压原理图需要进行一些更改:-

    1.连接到 GND 的 C9 电容器、用–2.65V 连接该电容器。

    2.为了获得更好的 EMI 性能、在 Vin 和 Vout 之间连接一些 10uF 电容器。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish、谢谢。

    更新了:

    我 在输入和输出端之间连接了一个 10 μ F 陶瓷电容器。

    关于 C9 的底部连接方式、我将 C9 的底部连接到负极输出端。 但在本主题中、有 2 个关于这种连接的答案、一个说将 C9 的底部连接到 GND(第一个)、然后说将其连接到负输出。 请您确认一下。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeferson:

    原理图没有问题。

    关于 C9 连接、

    如果它将连接到 GND、则 C9 具有 Vout+的电势(某种电压)、因为 GND 在此处用作 Vout。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish、谢谢。

    我将在我的最终原理图下方放置。 请注意、我需要最终确认两个电源的原理图是否正常。  

    如果下面一切都没问题、那么我会将帖子标记为已解决。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    看起来没有问题、您可以继续。

    此致、

    Manish