This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:需要电源电路设计方面的帮助

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, BQ25120A, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571223/tps63000-need-help-with-power-circuitry-design

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: BQ25120ABQ27220

工具/软件:

大家好、我们正在制造可穿戴设备、并正在研究电源电路的现成选项。 我们的要求如下:

1) 3.3V 低噪声输出:连续输出、最大峰值电流为 600mA、频繁的 300mA 浪涌电流、50mA 标称工作电流和 10mA 的低功耗模式电流。
2) 电池管理:支持为两节 3.7 V 200mA 锂离子电池充电。
3) USB-C 输入: 5 V 输入为电池充电,并直接为电路供电。
4) 电量计: I²C 电量计,用于电池电量百分比监测。
5) 热安全:最低发热(因为电路板将接近皮肤)和高温自动断电。
6) 电压调节:电路应保持一个连续的 3.3 V 电源,直到电池电压降至 3.3 V 以下
7) 外形:小尺寸设计,安装在 15 x 15mm 以内。

我们考虑使用 TPS63000 作为稳压器、 使用 BQ25120A 进行电池充电、使用 BQ27220 作为电量监测计。 想知道这是否是理想的解决方案、或者是否有任何更好的替代方案、或许是 TI 为此提供的现成封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Rishabh、

    请让我检查一下。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Rishabh、

    两节 3.7V、200mA h 锂离子电池是并联还是串联?

    如果并联、 TPS63000 是可生成 3.3V 输出电压的选项。

    请注意、过热保护在 140°C 时触发、可能远高于所需的阈值。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、它们是并行的、提供等效的 400mA 此外、您能否说明电池充电器和电量计是正确的选择? 我们担心电量监测计需要一个非常大尺寸的分流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    支持此设备的专家现在正在度假。

    假日后将支持此 E2E 主题。

    此致

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    TPS63000 可以支持 并联两节锂离子电池的 Vin、从而通过最大 600mA 输出电流调节 3.3V Vout。

    很抱歉、我不太熟悉充电器和 电量监测计。 建议您打开新的 E2E 主题来咨询相关专家。

    此致

    Lei