This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210:引脚对引脚替代

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843321, TPS543321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574545/tps562210-pin-to-pin-alternative

零件号:TPS562210
主题中讨论的其他器件: TPSM843321、TPS543321

工具/软件:

您好团队:

我们是否有 TPS562210 的 P2P 替代产品 ?

要求:

- 15Vin

- 1.8V、3.3V、5.2V 和 12V 的 Vout。

-Iout max 为 2A

因此、我需要 1 个可以达到所有这些电压的降压转换器。

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    支持 12V 输出电压的器件不支持 P2P。 我们可以建议使用一些不同的器件。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish、

    最接近的 元件是什么、或者我们是否有一个可以支持它的模块、或许电流稍低?

    谢谢你。

    此致、

    Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    根据客户要求、您可以为转换器 (TPS543321) 推荐模块 (TPSM843321) 和模块 (TPS543321)。

    此致、

    Manish