This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575312/ucc25600-ucc25600

部件号:UCC25600


工具/软件:

e2e.ti.com/.../TestUCC25600.TSC

从您的网站下载 UCC25600 Tina SPICE 模型并将其纳入简单的谐振电路后、我得到了误差:电路不规则。 因此、我创建了一个设计、其中只有用于输入和输出的 UCC25600 和下拉电阻器;12V 电源、该电路显示了相同的误差:

节点 84

元件/端子 U1X_U2_U5.22

节点 82

元件/端子 U1X_U1_U5.22

我找不到任何解释错误语法含义的文献。 它似乎引用了宏中的一些代码、但由于宏已加密、我无法对其进行故障排除。  

错误代码解释在哪里? 这似乎是 TI 出错了、不是实施错误、我是否错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您能告诉我您使用 UCC25600 的是哪种应用吗?

    此致、

    亚米尼。