This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:PCN 之后 TPS5430 数据表修订版本的变化

Guru**** 2611405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5431, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565864/tps5410-tps5430-datasheet-revision-change-after-pcn

器件型号:TPS5410
主题中讨论的其他器件:TPS5431TPS5430

工具/软件:

您好、  

向客户发布了 TPS5430/TPS5431 数据表的更改通知 PCN、涉及大量更改、客户不确定对其产品可能产生的影响。 很多测试条件和参数都发生了变化或变差。 请对修订版本 J (2022) 和修订版本 K (2024) 之间的主要差异进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Freddy、

    您能否说明客户特别关注数据表修订版本中的哪些变化?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我没有之前版本的数据表、但客户特别担心 BOOT 至 PH 最大值(从 10V 低至 6V)、而其设计为 8V。 我们可能的解决方案是什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Freddy

    BST - PH 电压由器件在内部生成。 除非它们在外部驱动该节点、否则它们不应该出现任何问题。 在其设计中是从外部提供的 BST 电压。 您能分享他们的原理图进行审核吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Freddy、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果查询已解决、请关闭该线程。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、

    我想问一下为什么 PH 电压从 10V 更改为 6V。 我们的客户还测得 8.8V、并坚持询问为什么它与规格不匹配。 目前、规格中的最大绝对值为 6V。 请帮助给客户合理的解释。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui

    他们可能正在使用此器件的较旧版本(PCN 之前)。  其标称 PH 电压约为 9V。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶圆和设计都没有改变、正是从哪个批次开始。 那么为什么需要更改该参数呢? 它是否会对客户的后续设计和应用产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui  

    工艺节点已更改为新的(修订版 K)、因此 PH 电压已降低检查此主题上的上一次转换、以了解对客户设计的影响

    BST - PH 电压由器件在内部生成。 除非它们在外部驱动该节点、否则它们不应该出现任何问题。 在其设计中是从外部提供的 BST 电压。 您能分享他们的原理图进行审核吗?“

     

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 原理图如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui

    因为客户正在使用 BST 电容器的建议值、而不是从外部驱动 BST。 它不应导致问题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare