This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:2V 输入的特性

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572643/tpsm83100-characteristics-of-2vinput

器件型号:TPSM83100


工具/软件:

您好的团队、

我有以下问题:


1.关于应用曲线、您能否在图 8-2 和图 8-3 中提供 Vin = 2V 的曲线?
2.在图 8-2 的曲线中,如果输出电流是交流波形(例如~1kHz 正弦波),
要求波形的最大瞬时电流不得超过指定的最大输出电流、
或者、是否可以根据平均电流对其进行评估?


此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    该设备的专家将在公共假期离开办公室、直到下周。 请希望下周能有更详细的答案。

    曲线的形状与黑色曲线非常相似。 在左侧、它将在大约 0.8A 到 0.9A 之间开始、然后下降到黑色开始。

    右侧的效率介于黑色和红线之间、形状相似、但得到大约 0.8A 到 0.9A。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    [quote userid=“568996" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572643/tpsm83100-characteristics-of-2vinput 关于应用曲线、您能否在图 8-2 和图 8-3 中提供 Vin = 2V 的曲线?

    在数据表中添加“两条曲线“需要花费大量精力、很抱歉现在没有更新数据表的计划。

    Brigitte 的评论、这是 对 Vin = 2V 时条件的一个很好的估算。

    [quote userid=“568996" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572643/tpsm83100-characteristics-of-2vinput 在图 8-2 的曲线中、如果输出电流为交流波形(例如~1kHz 正弦波)、
    要求波形的最大瞬时电流不得超过指定的最大输出电流、
    或者是否可以根据平均电流对其进行评估?

    我建议使用 RMS 电流进行最大 Iout 估算。

    此致

    Lei