This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34926:LM34926 直流/直流转换器。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570405/lm34926-lm34926-dc-dc-converter

器件型号:LM34926


工具/软件:

你好,我希望你做得好。

我们目前正在研究 EV 设计、在硬件中、我们需要具有以下规格的隔离式直流/直流转换器:

  • 输入电压:大于 75 V

  • 输出电压:12V

  • 拓扑:全桥、半桥、正向或 LLC

我们已检查您的网站并找到合适的控制器 IC、但找不到相应的变压器。 在推荐市场上可用的控制器 IC 以及兼容变压器时、我们需要您的支持。 您能给我们分享相关器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Priyanka、

    感谢您联系我们。 您的负载电流是多少?   此直流/直流转换器是否只需要一个隔离式 12V 输出轨、或者有更多输出轨?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    很高兴听到您的声音。 请查找关键要求供您参考:

    1、输入电压:84 V

    2、输出电压:12 V

    3、最大输出功率:400 瓦

    4、最大输出电流:30 A

    5、需要隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    400W 的功率电平远超 LM3492 的功能。  它通常用于<10W。   

    请在“全桥 直流/直流转换器“主题栏下发帖、您的帖子将被引导至负责的工程师。  很抱歉、我们的产品线没有您的解决方案、但 TI 的其他产品线有。

    再次感谢您发送编修。  我相信在您发布“全桥直流/直流转换器“之后、您很快就会收到一份设计建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以结束这个,因为两个星期没有活动?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、