This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:接地引脚缺失

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576256/lm5190-ground-pin-missing

器件型号:LM5190


工具/软件:

在 LM5190 仿真模型中、没有引脚用于接地或者 PGND、AGND、EP 引脚用于连接接地、请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sakib  

    在仿真模型中、AGND/PGND/GND EP 连接至节点“0"接“接地、因为不允许将 EP 连接到接地以外的其他节点。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着在使用 LM5190 时、我不需要为它提供接地端? 因为内部有接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sakib  

    如果不是仿真、您必须按照器件数据表中的建议、将 EP、AGND、PGND 引脚连接到基准电压。  

    -LE